This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:内部电容器阵列最小可配置值(CC1312R)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/682268/cc1312r-internal-capacitor-array-minimum-configurable-value-cc1312r

器件型号:CC1312R

团队、

按照 此主题、您能不能澄清使用电容器阵列的 CC1312R 的最小可配置电容值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下 Wiki 页面。 SmartRF Studio 还提供电容阵列调优功能。 请查看 SmartRF Studio。

    processors.wiki.ti.com/.../CC13xx_CC26xx_Crystal_Tuning


    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当将最小值用于电容阵列设置时、电容阵列会关闭、而您剩下的是寄生效应、根据布局、寄生效应可能会因设计而异。

    PM:Wiki 页面在问题中的原始主题 Franziskus 中进行了引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TER、PM、
    感谢您的回答、但现在我感到困惑:

    "当将最小值用于电容阵列设置时、电容阵列会关闭、剩下的就是寄生效应..."
    wiki 表中的第1行吗?
    2.0 (pF?) 仅由寄生效应引起?

    我的另一篇文章的答案是:"...it's 无法关闭阵列、只能将阵列最小化。"

    如果未应用电容阵列增量、电容值是多少? 例如:

    • #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD        0x0    //应用电容阵列增量
    • //#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD         0x1    //不应用电容阵列增量

    您能否确认 wiki 页面上的数据 对于 CC1312R 也是正确的?
    (除了 CC1312R 仅支持48MHz 晶体。)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    - wiki 中的表涵盖了 CC13x0和 CC13x2,请阅读表中各列的标题
    -请注意,在表中,电容阵列未设置为最小值,这意味着电容值由电容阵列和寄生效应给出。 仅寄生效应估计在1.0pF 至1.5pF 范围内。
    -正确的方法是阵列已关闭,且最小值为。 我在写的时候有错误的信息、说不可能关闭。
    -如果未应用 CAP 阵列,您将在表中获得 CAP 阵列设置等于“0”的值。