This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在315MHz 下使用 CC1200

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/718569/cc1200-using-the-cc1200-at-315mhz

器件型号:CC1200

团队、

我代表我的客户发布。   

我们已经在产品系列(902-928MHz ISM)中使用 CC1200低功耗、高性能射频收发器一段时间。  这是一个很好的小部分,但在现场有一些阻止问题,附近有高级蜂窝和寻呼系统。  我想将 CC1200本身的工作频率从902改为928MHz,改为固定的315或415MHz,并与其他前端部件一起工作,以提高系统阻断能力。  对于成品系统、这仍然是915MHz DTS/FHSS 无线电类收发器(FCC 第15C 部分)、因此我不想降低我们目前的任何性能数字。  数据表让我在315MHz 频率下工作时有点犹豫、因此我必须联系并询问:  

 

  1. 在315MHz 频率下工作时,数据表的“联系 TI”部分中有哪些淋洗液? 请参阅下面的第4.5节。
  2. 性能是否存在折衷、如果我能够以415MHz 运行、它会更智能?

 

作为这项工作的一部分、将使用一些无源滤波器、我需要先选择一个频率、然后才能继续。

 

感谢您的反馈。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关315MHz 运行频率、请参阅 www.ti.com/.../swra398a.pdf

    "联系 TI"基本上意味着对于我们编写此文档的频带、射频性能不是作为特征评定的一部分进行测量。

    对于415MHz、您将获得与数据表中针对433MHz 频带规定的性能几乎相同的性能。