请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-AUDIO
大家好、
我的客户尝试将 CC1310 LaunchPad 与音频 BoosterPack 连接、但尝试了解15.4堆栈文档中的以下要求:
>音频 BoosterPack 需要连接一个额外的跳线、此示例应用才能正常工作。
***将 DIO_21连接到 DIO_0**
查看 CC1310、每个版本似乎都有 DIO_0或 DIO_21输出、但不是两者都有。 以上是否为拼写错误? 如果是、应跳接哪些 DIO 引脚?
谢谢、
Antonio