This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:音频 BoosterPack 的 Launchpad DIO 配置

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/716676/cc1310-launchpad-dio-configuration-for-audio-boosterpack

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-AUDIO

大家好、

我的客户尝试将 CC1310 LaunchPad 与音频 BoosterPack 连接、但尝试了解15.4堆栈文档中的以下要求:

>音频 BoosterPack 需要连接一个额外的跳线、此示例应用才能正常工作。
***将 DIO_21连接到 DIO_0**

查看 CC1310、每个版本似乎都有 DIO_0或 DIO_21输出、但不是两者都有。 以上是否为拼写错误? 如果是、应跳接哪些 DIO 引脚?

谢谢、
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您能告诉我文本在文档中的哪个位置吗? LaunchPad 上使用的 CC1310 (7x7)没有 DIO0、因此指令肯定会误导开发者。

    通过查看 CC1310 LaunchPad 和 BOOSTXL-AUDIO 的 QSG、我无法真正看到 IO 连接中存在任何不匹配。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考文档时、请提供一个链接。 请参阅此处以及音频 BoosterPack 吗?  

    CC1310 4x4和5x5具有 DIO0、但不具有 DIO21。 CC1310 7x7具有 DIO21、但不具有 DIO0、因此如果文档状态是将 DIO0连接到 DIO21、则听起来不正确。