请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC1120-90 主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1120
大家好、
目前、我正在评估这些芯片(CC1120和 CC1190)、目前情况良好。 为了继续这一步、我需要进行一些更改、其中、我要更改天线。 在查看设计文件后、我注意到它们适用于 Cadence Allegro。 如果我可以获得 Altium 格式的设计文件、将会节省大量时间。 是否可以获得它们(PrjPcb、PrjPcbStructure、SchDoc、PcbDoc、SchLib、 PcbLib)?这是我们拥有的软件。
非常感谢大家的参与、我期待大家的回应。