This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:Altium 的设计文件

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/680312/boostxl-cc1120-90-design-files-for-altium

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1120

大家好、

目前、我正在评估这些芯片(CC1120和 CC1190)、目前情况良好。 为了继续这一步、我需要进行一些更改、其中、我要更改天线。 在查看设计文件后、我注意到它们适用于 Cadence Allegro。 如果我可以获得 Altium 格式的设计文件、将会节省大量时间。 是否可以获得它们(PrjPcb、PrjPcbStructure、SchDoc、PcbDoc、SchLib、 PcbLib)?这是我们拥有的软件。

非常感谢大家的参与、我期待大家的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 BOOSTXL-CC1120-90-A 文件从 Cadence 转换为 Altium。  

    希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_CC1120_2D00_90_2D00_A.brd.alg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RGW、

    感谢您的回答、但导入 PCB 时有两层未正确映射。 此外、唯一导入的文件是 PcbDoc。 是否有可能获得完整的项目(包括 PrjPcb、PrjPcbStructure、SchDoc、SchLib、PcbLib 文件)?

    非常感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法为所有主要 PCB 工具提供包含文件的参考设计。 此设计不是使用 Altium 进行的、因此我们无法为该工具提供文件。 在布局方面、.ALG 文件应该为您提供一些入门帮助、因为您必须从头开始设计原理图。 也就是说、绘制原理图的射频部分不需要很长时间。