This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:建议使用 TI 低于1GHz 无线芯片组实现大约1000米的覆盖范围

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/679072/cc1101-suggestion-to-acheive-around-1000-meter-range-using-ti-sub1-ghz-wireless-chipset

器件型号:CC1101

您好!

我使用的是 TI CC1101低于1GHz 无线芯片组、能够满足我使用该芯片组的所有当前应用需求。 现在、在我的新项目中、我希望 使用 TI 的任何无线连接芯片组实现大约800m 至1000m 的 LOS 范围。

有人能不能建议我使用哪种芯片、或者可以使用具有范围扩展器的 CC1101来实现该范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用以下 Excel 工作表: e2e.ti.com/.../375556 、首先进行一些计算。 因此、您应该能够找到所需的输出功率/灵敏度/数据速率、以实现所需的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这真的很有帮助。