请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 您好!
我使用的是 TI CC1101低于1GHz 无线芯片组、能够满足我使用该芯片组的所有当前应用需求。 现在、在我的新项目中、我希望 使用 TI 的任何无线连接芯片组实现大约800m 至1000m 的 LOS 范围。
有人能不能建议我使用哪种芯片、或者可以使用具有范围扩展器的 CC1101来实现该范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.