This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIMAC:如何设置源 Pan ID? (以及如何将 PANID 压缩标志设置为 false)

Guru**** 2383720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/696304/timac-how-to-set-source-pan-id-and-how-to-set-panid-compression-flag-set-to-false

器件型号:TIMAC

你(们)好。

我有相同的问题。

当我在 TIMAC 的 SampleApplication 中调用 function msa_McpsDataReq()时,总是发送相同的数据包。

数据包。

PANID 压缩标志= true。
源 PANID =(不包括在内。)

您知道如何将 PANID 压缩标志设置为 true 吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会研究这个问题、并在我有答案时回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您到底要做什么? 为什么要更改 PAN ID 压缩的标志?

    此致、

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程、如果您有其他问题、请随时打开新线程或继续此线程。