This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:将 CC1120输出功率设置为-16dBm

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/704022/cc1120-set-cc1120-output-power-to--16dbm

器件型号:CC1120

你(们)好

我的客户在 CC1120之前添加了一个外部 PA、因此需要将输出功率设置为-16dBm 才能通过射频认证。

通过下面的公式、我们无法将其设置为-16dBm。

您是否愿意帮助我们将什么值写入 PA_CFG2.PA_POWER_RAMP 、以便 将输出功率设置为-16dBm? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎已经询问了与之前相同的问题:
    e2e.ti.com/.../618820

    如果需要低于-11dBm、我建议在 CC1120和 FEM 之间使用衰减、并使用 CC1120的更高输出功率以更好地控制输出功率。