请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP0084 我们已购买„TI SimpleLink 低于1GHz 传感器到云 Linux 网关’-Kit。 现在、我有以下问题。 传感器未连接到 MAC-CoProcessor。 我已清除了非易失性存储器、但没有任何反应。 红色:DIO06和绿色:DIO07指示灯均熄灭。 我检测到、当我按下 MAC 协处理器模块上的复位按钮时、绿色 LED 闪烁、但在传感器模块上、不会发生任何情况。 ‘s 什么问题?