This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0084:传感器模块未连接到 MAC 协处理器模块。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/700272/tidep0084-sensor-module-does-not-connect-to-the-mac-coprocessor-module

器件型号:TIDEP0084

我们已购买„TI SimpleLink 低于1GHz 传感器到云 Linux 网关’-Kit。 现在、我有以下问题。 传感器未连接到 MAC-CoProcessor。 我已清除了非易失性存储器、但没有任何反应。 红色:DIO06和绿色:DIO07指示灯均熄灭。 我检测到、当我按下 MAC 协处理器模块上的复位按钮时、绿色 LED 闪烁、但在传感器模块上、不会发生任何情况。 ‘s 什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reiner、
    我要求同事看一下、但响应可能会有点延迟。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    协处理器是否正由 Linux 网关初始化? 如果您在没有 BeagleBone Black 等应用处理器对协处理器进行初始化的情况下自行测试协处理器、则由于尚未创建网络、因此传感器无法与其进行连接。 另一件需要注意的事情是打开网络以加入、如果协处理器未打开网络以加入、则传感器将无法加入。 此外、请确保您按下传感器上的右按钮、以便它开始查找要加入的网络。

    此致、
    Hector