Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig
您好!
对于两个目标器件 CC1312R 和 CC1312R7、我需要具有两个 buid、一个和同一个软件。
当前项目在 CC1312R (CCS12.1;simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03;RTOS7;TI_clang 编译器)上运行、因此我创建了第二个编译配置、必须用于使用 CC1312R7进行编译。 根据我要使用的目标器件、每个配置都具有不同的.syscfg 和.cmd 文件。
问题是我无法更改项目属性->CSS_general_>Project->Device,对于这两种配置,它都设置为 CC1312R1F3。
问题是、为了在一个项目下使用不同器件进行两种配置、应该怎么做?
此致、
Dimitar