This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何为两个 MCU - CC1312R 和 CC1312R7创建具有外置编译配置的工程?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1186029/cc1312r-how-to-create-a-project-with-build-configutrations-for-two-mcus---cc1312r-and-cc1312r7

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig

您好!

对于两个目标器件 CC1312R 和 CC1312R7、我需要具有两个 buid、一个和同一个软件。

当前项目在 CC1312R (CCS12.1;simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03;RTOS7;TI_clang 编译器)上运行、因此我创建了第二个编译配置、必须用于使用 CC1312R7进行编译。 根据我要使用的目标器件、每个配置都具有不同的.syscfg 和.cmd 文件。

问题是我无法更改项目属性->CSS_general_>Project->Device,对于这两种配置,它都设置为 CC1312R1F3。    

问题是、为了在一个项目下使用不同器件进行两种配置、应该怎么做?

此致、

Dimitar