主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1350
您好!
我已经使用 CC1310F32RHBT 开发了射频远程设备、它在2节 AAA 电池上运行2-3天、效果良好。
2-3天后、射频遥控器不工作(完全死机)。
已尝试通过取出电池并重新插入来重置主板-仍然无法正常工作。
已尝试通过将 RESET 引脚连接到 GND 并释放来重置电路板-仍然无法正常工作。
已检查 SmartRF Studio 7中的 IC 是否被检测- SmartRF Studio 7中的 IC 未被检测。
电池显示的电压为3.1V。
CC1310是否损坏?
工作电流:-理想状态下为1-2uA ,按下开关时射频传输为6-7mA。
我试图在2周内找出问题的原因/原因、但未找到任何解决方案。
请参阅原理图-

e2e.ti.com/.../5773.rfPacketTx.c
需要有关此问题的帮助。