This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 CC1310F32RHBT 的 RF 遥控器、在2节 AAA 电池上运行2到3天后不工作

Guru**** 2484625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGYTRACE, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180230/cc1310-rf-remote-using-cc1310f32rhbt-not-work-after-2-to-3-days-of-operation-on-2xaaa-cell-battery

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1350

您好!

我已经使用 CC1310F32RHBT 开发了射频远程设备、它在2节 AAA 电池上运行2-3天、效果良好。

2-3天后、射频遥控器不工作(完全死机)。

已尝试通过取出电池并重新插入来重置主板-仍然无法正常工作。

已尝试通过将 RESET 引脚连接到 GND 并释放来重置电路板-仍然无法正常工作。

已检查 SmartRF Studio 7中的 IC 是否被检测- SmartRF Studio 7中的 IC 未被检测

电池显示的电压为3.1V。

CC1310是否损坏?

工作电流:-理想状态下为1-2uA ,按下开关时射频传输为6-7mA。

我试图在2周内找出问题的原因/原因、但未找到任何解决方案。

请参阅原理图-

e2e.ti.com/.../5773.rfPacketTx.c

需要有关此问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册 SWRA640: https://www.ti.com/lit/swra640中的电路板调通部分

    请使用新电池测量 VDDR 和 DCOUPL。

    10dBm 时静态 Tx 载波的电流消耗是多少?

     常数 Rx 的电流消耗是多少?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否测量从所有引脚到接地的阻抗? 不确定您是如何设计键盘的、但我注意到您没有任何 ESD 保护。 您能否确认 L1的器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    电路板有故障(未在 SmartRF Studio 中显示 IC)-> VDDS 为3.2V、VDDR 为0V、DCOUPL 为0V。

    未显示 IC 的任何引脚对地短路。 与 GND 对应的测量阻抗以兆欧姆为单位。

    我已经获取了其他3块电路板并进行了测量-

    VDDS - 3.2V

    VDDR - 1.53V 至1.67V (可变)。

    DCOUPL - 1.27V。

    新电池 (Duracell AAA MN2400 1.5V LR03)-测量电压1.6V

    10dBm 时静态 Tx 载波的电流消耗是多少?

    -->  SmartRF Studio 连续 TX 调制 Tx 功率10dBm 电流消耗为19mA。

     常数 Rx 的电流消耗是多少?

    --> SmartRF Studio 连续 RX 电流消耗为7.2mA。

     

    L1 6.8uH 电感器 P/N - MLZ2012N6R8LT00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VDDR 和 DCOUPL、具有0V 电压的故障电路板会完全损坏、因为这些电压必须可供芯片工作。 芯片坚固耐用、因此当发生故障时、它会很可疑。 ESD??

    VDDR 应为:

    • 对于 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0、VDDR = 1.68V
    • 对于 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1、VDDR = 1.95V

     是否有任何其它连接到 VDDR 的设备? 这应该是一个稳定的电压、并且不应该将任何其它电路连接到 VDDR。

    为了缩小问题范围、我将禁用所有 DIO 控制开关、仅查看遥控器在2-3天后是否仍然工作。

    在50欧姆负载和天线连接时,您是否看到电流消耗有很大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VDDR 和 DCOUPL、具有0V 电压的故障电路板会完全损坏、因为这些电压必须可供芯片工作。 芯片坚固耐用、因此当发生故障时、它会很可疑。 ESD??

    -->不知道原因,但在 ESD 保护环境中测试的电路板。

    VDDR 应为:

    • 对于 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0、VDDR = 1.68V
    • 对于 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1、VDDR = 1.95V

     是否有任何其它连接到 VDDR 的设备? 这应该是一个稳定的电压、并且不应该将任何其它电路连接到 VDDR。

    --> VDDR 未连接其它电路。 您是否看到原理图中缺少任何内容。

    VDDR 电压的这种变化是否会影响 IC 的性能并在几天后损坏?

    为了缩小问题范围、我将禁用所有 DIO 控制开关、仅查看遥控器在2-3天后是否仍然工作。

    -->我是否可以移除所有开关或在编程中禁用所有开关的 GPIO,并保持电路板处于观察状态。

    在50欧姆负载和天线连接时,您是否看到电流消耗有很大差异?

    -->我将进行检查和更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在编程中-

    当我在 while 环路中的行下方添加注释时、VDDR 电压为恒定1.6765V、但没有按键3.2mA 时电流会增加。

    //semaphore_pend (txSemaphoreHandle、BIOS_WAIT_FOREVE);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    从您的一侧到原理图和编程侧的任何其他输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我的侧输入很少-

    准备了50块电路板、在50块电路板中、4块电路板在3天后失效、

    3个板在8到10小时后经常挂起-取出电池、重新插入后可正常工作8到10小时。

    需要更换15天电池后、其余电路板出现电池电量耗尽问题。

    当我使用万用表测量电流消耗时-显示理想状态下为1-2uA、 开关按下时为5mA。

    您能帮我解决电池电量耗尽和卡滞/挂起问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3天后4块电路板死机:是否禁用所有 GPIO?

    您需要缩小额外电流的使用范围、我怀疑开关可能是问题的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    3天后4块电路板死机:是否禁用所有 GPIO? -->未禁用 GPIO。  

    请在下面澄清-

    我能否禁用以下行和列 GPIO、如构建、上传程序并保持观察?  

    #define Board_ROW1          PIN_RELEGD/IOID_0

    拆下开关并保持电路板处于打开状态以供观察。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会移除开关并移除 R3-R11上拉电阻器、以便缩小问题所在的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    好的。 我将执行该操作并进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我在远程外壳内看到了磁体。 磁体用于墙壁安装以保持。

    磁体与 PCB 之间的距离为3mm。

    磁体是否会影响开关和控制器的性能?

    我已从外壳中取出磁体、并将其保留下来供观察。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您描述的症状表明、32kHz osc 已在某一点自行关闭(VDDR = 0V 表示充电未按应有的方式进行)。 32kHz xosc 功耗极低、对外部干扰敏感。 此外、6.8uH 电感器很重要、如果这实际上具有不同的值、则再充电也可能会出错。 这两种情况 都可能受到磁体的影响。 如果你得到一个增量、将会很有趣。

    对于电流消耗:您可以获得具有 Energytrace 的 Launchpad 并测量电流与时间的关系、从而获得更好的效果。 万用表将对某些实际电流求平均值、不适合随时间变化测量电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在引脚上输出32kHz 以查看其是否正在运行、有关详细信息、请参阅 TRM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的投入、我正在进行无磁体的测试、并在完成后进行更新。

    电流消耗:检查 Keithley DMM7510 7 1/2数字万用表上具有电流与时间测量 功能的电流消耗。

    您可以在引脚上输出32kHz 以查看其是否正在运行、有关详细信息、请参阅 TRM。  -->不理解这一点。 我可以 在32kHz 晶体上测量波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已从5块板的外壳中移除磁体、并将其保持在电池上。

    在5块电路板中、有一块电路板发现不工作-在检查复位引脚19处的电压后。 复位引脚显示30mV。 RESET 和 GND 引脚上的电阻为780欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     移除开关和移除 R3-R11上拉电阻器时,测试是如何进行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2个不带开关和磁体的板- 3天后、板不工作。

    2带开关和不带磁体的电路板- 3天后电路板无法正常工作。 在2个电路板中、一个电路板显示了复位引脚和 GND 780Ohm 之间的电阻。  

    1个不带开关和带磁体的电路板- 2天后电路板无法正常工作。  

    1电路板仍在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍然看到此问题?

    电流消耗:使用 Energytrace 测量 Launchpad 上的电流与时间、查看 您在其他硬件平台上是否遇到类似问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过卸下机箱内的开关和磁体、仍然可以观察到问题。

    我在某些电路板上观察到的一件事是、复位电压降至1V 以下、在复位电路上移除100nF 电容器后、电路板工作正常。

    我已经移除了所有100nF 电容器、并使用 LCR 表检查了值、并发现了其中的变化。

    此外、这些电容器的颜色(看起来)也不同、一些电容器是黑色的、有些是灰色的、有些是不同的颜色。

    我已经用新的电容器替换了所有电容器、电路板工作正常。 20天已完成、但仍没有发现任何问题。

    仍在测试中... 如果发现任何问题、我将进行更新。

    目前、我没有 采用 Energytrace 的 Launchpad。 我目前使用的是 LAUNCHXL-CC1350。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="399297" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180230/cc1310-rf-remote-using-cc1310f32rhbt-not-work-after-2-to-3-days-of-operation-on-2xaaa-cell-battery/4466523 #4466523"]此外,这些电容器颜色(看起来)不同一些电容器是黑色的,有些是灰色的,有些是不同的颜色。

    这是怎么可能的? 这听起来像是一个巨大的制造问题。 如果您不知道电路板上到底有哪些组件、那么使其正常工作的可能性很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从供应商处接收到的100nF 电容器卷带具有此类电容器、可在故障电路板元件级 检查期间找到。