This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:Dash7是否适用于 CC1350

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/699639/cc1350-does-dash7-work-on-cc1350

器件型号:CC1350

你好

我的客户正在使用 CC1350进行新设计、建议使用 TI 802.15.4堆栈。  客户回来后提出了以下问题:

  1. 对于低于1GHz 的建议、是 TI 802.15.4堆栈。 该平台是否不可知? (是否可以在其他非 TI 器件上运行?) 我们的客户可能正在使用我们的 TI 参考设计、但可能需要与其他非 TI 节点进行通信。
  2. DASH7是否适用于 CC1350? 是否有包含加载说明的链接?

提前感谢您的帮助。


此致、

Errol Leon

应用工程师

mmFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    我正在和我的同事一起回答您有关15.4-stack 的问题。

    关于问题2:不、我们的芯片到目前为止都不支持 DASH7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Edvard S. Pettersen]Errol、您好

    关于问题2:不、我们的芯片到目前为止都不支持 DASH7。

    [/报价]
    如果今天没有任何芯片支持 Dash7、您是否有任何关于何时支持 Dash7的估计或预测? 可能在1个月内? 或者可能没有计划支持 Dash7?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    TI 15.4 Stack 仅在 TI 器件上运行、但它是一种 IEEE805.15.4 MAC 堆栈、只要两个堆栈解决方案中的应用都是相应开发的、可以互操作、就应该与其他供应商提供的任何其他 IEEE 802.15.4堆栈解决方案兼容。  

    此致、

    Hector