请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 你好
我的客户正在使用 CC1350进行新设计、建议使用 TI 802.15.4堆栈。 客户回来后提出了以下问题:
- 对于低于1GHz 的建议、是 TI 802.15.4堆栈。 该平台是否不可知? (是否可以在其他非 TI 器件上运行?) 我们的客户可能正在使用我们的 TI 参考设计、但可能需要与其他非 TI 节点进行通信。
- DASH7是否适用于 CC1350? 是否有包含加载说明的链接?
提前感谢您的帮助。
此致、
Errol Leon
应用工程师
mmFAE