请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我成功地使用 pptx "Contiki 和 Code Composer Studio"中提到的步骤构建了 contiki CC1310 Launchpad 项目。 当我进行分步调试时、代码会在 contiki-main.c 文件 log_info ("开始" Contiki_version_string "\n")中的第93行挂起;
我不知道在 Code Composer studion 中可以看到输出的控制台。 此外、在调试过程中、它不会向前推进。
是否要为此进行配置。
请在这方面帮助我
谢谢
Safvan