This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:Code Composer Studio 中的调试 Contiki CC1310 Launchpad 项目挂起

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/746897/ccs-launchxl-cc1310-debugging-in-code-composer-studio-contiki-cc1310-launchpad-project-hangs

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我成功地使用 pptx "Contiki 和 Code Composer Studio"中提到的步骤构建了 contiki CC1310 Launchpad 项目。 当我进行分步调试时、代码会在 contiki-main.c 文件 log_info ("开始" Contiki_version_string "\n")中的第93行挂起;


我不知道在 Code Composer studion 中可以看到输出的控制台。 此外、在调试过程中、它不会向前推进。

是否要为此进行配置。

请在这方面帮助我

谢谢  

Safvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已分配给专家。 希望尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 Contiki 版本(Contiki-OS 与 Contiki-NG)? 以及在哪个平台上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Contiki_Ng 4.1

    cc1310 Launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    srcf06-cc26xx 平台?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 了 srf06-cc26xx 平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否禁用了看门狗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有禁用看门狗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么您没有禁用看门狗? 是否可以禁用看门狗并重试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过对 watchdog_init()函数进行注释来禁用看门狗计时器;  

    当 我选择步进调试时、代码仍会在行中(log_info ("正在启动" Contiki_version_string "\n");)挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我测试它时、它通常在您下载和调试它后不起作用。 您必须执行"电路板复位(自动连接/断开)"才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我之前看到过这种情况、在刷写器件之后、您必须执行"电路板复位"。 我不能完全确定为什么会出现这种情况、但我怀疑默认调试会话设置所生成的调试会话设置有一些缺失/错误的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以在 CCS 中看到相同的问题、是否可以尝试找到问题并提供修复? 我确信我会准确地执行这些步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前曾尝试找到问题、但没有运气。 CCS 调试配置并不容易"正确"。 有时间时、我会再看一看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、仍然需要技巧来使其正常工作。