This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115LEM-868-915-RD:存在用于 TrxEB 板的 CC115L 子板

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC1120, CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/747207/cc115lem-868-915-rd-existence-of-cc115l-daughterboard-for-trxeb-board

器件型号:CC115LEM-868-915-RD

您好!

我们有一款使用 CC1120无线电的现有产品(我们无法访问其源代码)、对于我们的调试产品、我们必须将这些无线电设置调整为 CC115L、我们 还将在其他几款产品中使用该器件。 但是、当我们对传输使用2 FSK 调制方案时、我们会看到 CC1120无线电中没有很多调制噪声。

为了确定是硬件问题还是软件寄存器设置、我们正在寻找一个 CC115L 子板、我们可以将其插入到 TrxEB 板中。 在做了一些研究之后、TI 看起来就习惯了制造包含CC115L 评估板的开发套件(CC11XLDK-868-915)。 遗憾的是、它现在已经过时、无法从任何第三方供应商处获得。 CC115L 是否有任何替代开发套件?

谢谢、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须检查为什么看起来 CC115L EM 不可用。

    您可以对 A CC1101 EM 执行此操作并进行测试。 CC1101是 CC115L 的超集、如果您使用相同的设置、则具有相同的射频性能。

    在测试基于 CC1120的无线电和 CC115L 时,比较调制时是否使用相同的设置?

    您能否提供一些您所看到的内容的图解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议-如果无法获得 CC115L EM、我们将尝试最后一个选择 CC1101 EM。

    无线电的功率级别略有不同(CC1120上编程为15dBm、CC115L 上编程为12dBm)、但调制方案(2-FSK)、频率(906MHz)、偏差、数据速率等基本设置是相同的。 我们通过查看频谱验证了"噪声"单元上的触发点是否有效:

    以下是我们来自射频信号发生器的参考信号:

    这是 CC1120传输:

    这里是 CC115L 单元之一(另一个看起来类似):

    这是 TrxEB 上的 CC1120 EM 板、使用与上面 CC1120上的"干净"传输相同的无线电设置:

    我们已排除了"嘈杂"CC115L 硬件上的晶体、将其替换为26MHz 参考信号、我们已在一个有问题的部分改进了 PCB 上的 GND 平面连接、但这并没有什么不同。 我们认为这可能是频率合成器校准设置、但我们想确定 TI 认可的硬件是否可能表现出类似的噪声容量。 传输后使用 SCAL 选通命令。 任何建议都是有用的。

    谢谢、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享您在 CC115L 上使用的设置、借助这些图、您是否使用 FIFO 或引脚上的输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在这些图上使用 FIFO。
    设置是
    {CC115L_IOCFG2、 0x2E}、
    {CC115L_IOCFG1、 0x2E}、
    {CC115L_IOCFG0、 0x06}、
    {CC115L_FIFOTHR、 0x47}、
    {CC115L_SYNC1、 0xD3}、
    {CC115L_SYNC0、 0x91}、
    {CC115L_PKTLEN、 0x16}、
    {CC115L_PKTCTRL0、 0x04}、
    {CC115L_FSCTRL0、 0x00}、
    {CC115L_FREQ2、 0x22}、
    {CC115L_FREQ1、 0xD8}、
    {CC115L_FREQ0、 0x9C}、
    {CC115L_MDMCFG4、 0xF9}、
    {CC115L_MDMCFG3、 0x83}、
    {CC115L_MDMCFG2、 0x03}、
    {CC115L_MDMCFG1、 0x42}、
    {CC115L_MDMCFG0、 0xf8}、
    {CC115L_DEVIATN、 0x34}、
    {CC115L_MCSM1、 0x30}、
    {CC115L_MCSM0、 0x18}、
    {CC115L_RESERVE_0x20、0xFB}、
    {CC115L_FREND0、 0x10}、
    {CC115L_FSCAL3、 0xE9}、
    {CC115L_FSCAL2、 0x2A}、
    {CC115L_FSCAL1、 0x00}、
    {CC115L_FSCAL0、 0x1f}、
    {CC115L_RESERVE_0x29、0x89}、
    {CC115L_RESERVE_0X2B、0x63}、
    {CC115L_TEST2、 0x81}、
    {CC115L_TEST1、 0x35}、
    {CC115L_TEST0、 0x09}、
    {CC115L_PARTNUM、 0x00}、
    {CC115L_version、 0x09}、
    {CC115L_MARCSTATE、 0x00}、
    {CC115L_PKTSTATUS、 0x00}、
    {CC115L_TXBYTES、 0x00}、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC115L_RESERVE_0x29和{CC115L_RESERVE_0X2B 的值从哪里获得?

    是否只有像您在这里那样解调 FSK 信号时、您才会看到该噪声?

    如果您发送具有极低 RBW 随机数据的 CW 或调制信号、您是否看到频率发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x29和0x2B 值来自 SmartRF Studio。

    由于我在射频工程领域有些初级、我不确定在我们解调 FSK 时、您的意思是"仅"。 如果我的以下描述不能回答您的问题、请更正我:例如、在解调时、我们没有观察到任何类似的噪声、但我不确定该噪声是否会出现在频谱分析仪上。

    我们在测量器件上看不到频率随低 RBW 变化的情况。 由于我们的 xtal 容差规格(+10kHz 左右、偏离中心906MHz)、其中一个单位的频率略有降低、但噪声水平保持不变。

    在我们的另一个使用906MHz、10kHz 偏差的 CC115L 无线电的产品中、我们看到解调信号扩展到+/-10kHz 点、但在前面所示的噪声单元中观察到的调制噪声带宽相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记提问:您看到的噪声是否会导致任何问题? 您为什么要研究这个问题?

    当我检查 SmartRF Studio 寄存器0x29和0x2B 时、我得到的值与您使用的值不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其视为个人对无线电为什么(或是否)行为会有所不同的好奇心、以及公司对可能改善射频范围的兴趣的综合考虑。 之前的工作包括器件验证测试(包括范围测试)、我们对其"宏观"行为感到满意、因此这个问题不会阻碍我们的生产、但我们之前没有研究过该信号的解调。 我们的目标是尽力提供最佳产品、因此如果通过简单的寄存器或代码更改来解决该噪声、我们认为这是一段很好的时间。

    您是否碰巧知道这些寄存器是否是可能影响解调噪声的关键寄存器;如果是、您在 SmartRF Studio 中看到的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到以下结果:

    不确定寄存器的功能、如果有、请使用 Studio 提供的值。

    我也不确定频谱上的解调信号实际上能告诉多少信号质量。 我会直接查看频谱以进行验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚为什么我的建议答案被拒绝。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在研究这个问题、因为噪音问题尚未解决。 对于目前无法通过主要分销商获取 CC115L 评估套件的原因、您是否有任何答案?

    我在 eBay 上找到了几家第三方卖家;他们在英国和法国。 据我所知,美国没有一个国家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑 CC115L 套件由于体积小而不再销售。

    您是否在未解码数据但具有低 RBW 的情况下查看了 CC115L 的频谱?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们查看了频谱、没有发现任何主要问题(它触发了 OK)。 感谢您回答有关 CC115L 无线电评估套件可用性的问题。