器件型号:CC115LEM-868-915-RD
您好!
我们有一款使用 CC1120无线电的现有产品(我们无法访问其源代码)、对于我们的调试产品、我们必须将这些无线电设置调整为 CC115L、我们 还将在其他几款产品中使用该器件。 但是、当我们对传输使用2 FSK 调制方案时、我们会看到 CC1120无线电中没有很多调制噪声。
为了确定是硬件问题还是软件寄存器设置、我们正在寻找一个 CC115L 子板、我们可以将其插入到 TrxEB 板中。 在做了一些研究之后、TI 看起来就习惯了制造包含CC115L 评估板的开发套件(CC11XLDK-868-915)。 遗憾的是、它现在已经过时、无法从任何第三方供应商处获得。 CC115L 是否有任何替代开发套件?
谢谢、
Jennifer