This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:CC1350STK 无法使用电池运行程序

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/750787/ccs-cc1350stk-cc1350stk-fails-to-run-the-program-on-battery

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC1350 SensorTag 进行测试、在使用电池供电时、器件会出现一些问题。 使用调试时代码工作、但 在电源复位后失败。 我在 CC1310 Launchpad 上测试了示例代码 rfWsnNode_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs、该代码在电源复位后工作正常。 但是、对于 CC1350 Sensortag 上的 rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1350STK_tirtos_ccs、它无法运行。  电源复位后、只有瞬时代码中的 LED 闪烁之类的简单代码才能正常工作。

我的问题与 本 例类似、只是我使用 新 的 sensorTag 板和 DEVPACK、并使用   TI Resource Explore 中的示例代码进行测试:  

e2e.ti.com/.../2717288

谢谢、

莫利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YOYO、

    可能是电池已使用、电量低或没有剩余电量。 您能否尝试使用新的新电池并查看问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?