Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350STK 主题中讨论的其他器件: CC1350、 CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CC1350 SensorTag 进行测试、在使用电池供电时、器件会出现一些问题。 使用调试时代码工作、但 在电源复位后失败。 我在 CC1310 Launchpad 上测试了示例代码 rfWsnNode_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs、该代码在电源复位后工作正常。 但是、对于 CC1350 Sensortag 上的 rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1350STK_tirtos_ccs、它无法运行。 电源复位后、只有瞬时代码中的 LED 闪烁之类的简单代码才能正常工作。
我的问题与 本 例类似、只是我使用 新 的 sensorTag 板和 DEVPACK、并使用 TI Resource Explore 中的示例代码进行测试:
谢谢、
莫利