This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:禁用 DSSS 时 FEC (R=1/2、K=4)的过驱

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749811/cc1310-overrirde-for-fec-r-1-2-k-4-with-the-dsss-disabled

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

在禁用 DSSS 的情况下使用 FEC (R=1/2、K=4)时、我希望以50Kbaud 的无线符号速率发送数据。 是否有人可以为我提供用于此设置的正确覆盖?

此外、在一篇旧文章中、我看到  提到默认情况下启用 FEC。 这是什么意思?

谢谢、

Brinix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的问题中、我了解到您有兴趣使用 FEC 而不是 DSSS。 如果是这种情况、为什么不使用此处所述的 FEC 补丁:
    dev.ti.com/.../cc1101-migration.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这应该起作用、谢谢!

    我需要执行有关 TX 和 RX 的第18.1节中提到的步骤吗? 并且、这个 FEC (R=1/2、K=4)吗?

    最后一点、这应该适用于 CC1310、对吧?

    谢谢、

    Brinix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送的链接的设置是指 CC1310。 是的、您必须执行所涵盖的步骤。

    这是与 CC1101兼容的 FEC、可在以下位置找到实现详细信息: www.ti.com/.../swra113a.pdf