请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1101
您好!
在禁用 DSSS 的情况下使用 FEC (R=1/2、K=4)时、我希望以50Kbaud 的无线符号速率发送数据。 是否有人可以为我提供用于此设置的正确覆盖?
此外、在一篇旧文章中、我看到 TA12012 提到默认情况下启用 FEC。 这是什么意思?
谢谢、
Brinix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.