This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:Tx 中的本底噪声

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/748036/cc1125-noise-floor-in-tx

器件型号:CC1125

您好!

我们在具有14dBm 输出功率的 CW 发射中的 CC1125射频输出上进行了一些测量。

我们 已经看到、低于1GHz 频段的本底噪声比>1GHz 的频率高15dB。

这对于 CC1125是否正常? 或者,我们在寄存器配置或设计方面可能遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果很可能、您会看到该器件的相位噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我已经将 XOSC1.XOSC_BUF_SEL 位设置为1 (低相位噪声)、我想在软件级别不能再做任何其他事情来降低它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    级别是否存在问题? 通常只有相位噪声限制在接近的位置、然后您不会像这样查看全带宽中的噪声。