主题中讨论的其他器件: CC1190
我有一个定制的 CC1101/CC1190 869.525 MHz 板、我使用的是 NDK NX3225GA 27MHz 晶体、与 TI CC1101-CC1190 869 EVM 中的晶体相同。 晶体在温度范围内具有+/-20ppm 容差、+/-30ppm。
当 FREQ2、FREQ1、FREQ0设置为0x203462时、CC1101中心频率应为869.525MHz。
测得的中心频率始终为869.46x MHz。 多个电路板、两家测试公司。 使用20ppm 27MHz 晶体进行的计算将范围设置为869.507至869.54。
Fcarrier =(Fosc / 2^16)* FREQ
问题是、解决此问题并在生产中将中心频率恢复到869.525的最佳方法是什么? 修改生产测试后的 FREQ2..0值、或者是否缺少任何内容?
感谢您的观看!
富