请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
我对 CC1200的 FS 校准有一些疑问。
1) 1)如果 PCB 上存在一些强射频信号(~200kHz 远)、是否会影响 FS 校准结果?
2) 2)校准后应保存哪些寄存器以节省时间并重复使用、手册中说明 了 FS_CHP、FS_VCO4和 FS_VCO2? 下次使用该频率是否是完整的寄存器集?
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.