This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200校准

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/745420/cc1200-cc1200-calibration

器件型号:CC1200

您好!

我对 CC1200的 FS 校准有一些疑问。

1) 1)如果 PCB 上存在一些强射频信号(~200kHz 远)、是否会影响 FS 校准结果?

2) 2)校准后应保存哪些寄存器以节省时间并重复使用、手册中说明 了 FS_CHP、FS_VCO4和 FS_VCO2? 下次使用该频率是否是完整的寄存器集?

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)否

    2) 2)有关如何执行快速跳频、请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../530366
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    收发器在902.4-927.6MHz 范围内的50个通道上跳频。 频率每15ms 进行一次开关。 必须使用预校准值设置哪些寄存器?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看过我提到的帖子吗? TI 设计中的软件、链接应通过校准后需要存储的寄存器来执行快速跳频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    是的、我确实锁定了您提到的帖子、 我在"swru346b.pdf"中的"11.3跳频和多通道系统"下找到了 这些内容、其中提到了 FS_CHP、FS_VCO4和 FS_VCO2寄存器  

     快速跳频需要三个寄存器、无需校准每个跳频、请确认、如果没有、请提供更多信息。

    谢谢、

    Alex

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来是正确的。 查看所需寄存器的一种方法是使用 SmartRF Studio 并发出 SCAL 选通脉冲、然后查看哪些寄存器发生了变化。