Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我对 CC1350有疑问。
#使用频率 问题。。
CC1350数据表中注明了以下频段:
1) 1.1特性1.
全球首款双频带(低于1GHz 和2.4GHz)
2) 1.2应用
315、433、470、500、779、 868MHz、915MHz、 920MHz 和2.4GHz ISM 和 SRD 系统
=>那么、 如果看 2)、这是否不能使用447MHz 频带?
=>您能告诉我可以使用447MHz (SoC 或收发器)的其他产品吗?
谢谢主席先生-结束-