请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
我使用的是 CC1350、我想使用 AES-CBC 模式。
我已经成功使用并执行 了 AES-ECB 模式、但我找不到 AES-CBC 模式的示例。
因此 、如果有人可以参考 CC1350中的 AES-CBC 示例、我将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 CC1350、我想使用 AES-CBC 模式。
我已经成功使用并执行 了 AES-ECB 模式、但我找不到 AES-CBC 模式的示例。
因此 、如果有人可以参考 CC1350中的 AES-CBC 示例、我将不胜感激。
您好、Ahmed、
请参阅此文档 :www.ti.com/.../slaa547b.pdf
和 DES_102612.zip 文件。
源文件、头文件和 pdf 文件之间存在一些不一致、但是做一些家庭作业时、您可以编译示例、并且可以获得处理加密任务的良好 C 代码结构。