This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:cc1350 - AES 安全模块

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/726484/launchxl-cc1350-cc1350---aes-security-module

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

我使用的是 CC1350、我想使用 AES-CBC 模式。

我已经成功使用并执行 了 AES-ECB 模式、但我找不到 AES-CBC 模式的示例。

因此 、如果有人可以参考 CC1350中的 AES-CBC 示例、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我找不到您要查找的任何示例。
    请参阅 API:
    dev.ti.com/.../group__crypto__api.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正确的、有关如何使用此模式的示例位于.h 文件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    请参阅此文档 :www.ti.com/.../slaa547b.pdf
    和 DES_102612.zip 文件。
    源文件、头文件和 pdf 文件之间存在一些不一致、但是做一些家庭作业时、您可以编译示例、并且可以获得处理加密任务的良好 C 代码结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz:当芯片有可用的 AES 模块和驱动程序功能时、我看不到在软件中执行 AES 操作的意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三:我指向 slaa547b.pdf、因为一个概念总是优先的、加速是落后的。

    我的目标是帮助 Ahmed、他写道:我已经成功地使用并实施 了 AES-ECB 模式、但我找不到 AES-CBC 模式的示例。