This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-7970ABP:将为 MSP230设计的固件移植到 CC1310

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/726115/ccs-dlp-7970abp-porting-firmware-designed-for-msp230-to-cc1310

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

主机操作系统:Win10 64位

CCSv8.1.0.00011

CC1310 LaunchPad 修订版:1.4

DLP-7970ABP v4.5

您好!

各位专家、您好!

我尝试  使用此处提供的示例固件对 CC1310 Launchpad (安装了 DLP-7970板)进行编程:  http://www.ti.com/lit/zip/sloc297。  我知道示例固件是为 MSP-EXP430G2而设计的、我需要做一些更改。  我需要更改 tf79xxa.c 的 MCU 驱动程序 mcu.c、spi.c 和 MCU 特定函数、并将 MSP430直接寄存器调用替换为 CC1310的等效函数。   

您对如何解决此问题有什么建议吗?  我已经浏览过 cc1310数据表、但仍然无法找到等效的寄存器。  如果对这一问题有任何看法,也将不胜感激。

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅   其中涵盖了您的一些问题("我的寄存器在哪里"部分)

    另外、请从此处开始查看:   查看是否可以使用其中一个驱动程序示例作为与 RFID 芯片进行通信的起点。