请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP-7970ABP 主题中讨论的其他器件:CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
主机操作系统:Win10 64位
CCSv8.1.0.00011
CC1310 LaunchPad 修订版:1.4
DLP-7970ABP v4.5
您好!
各位专家、您好!
我尝试 使用此处提供的示例固件对 CC1310 Launchpad (安装了 DLP-7970板)进行编程: http://www.ti.com/lit/zip/sloc297。 我知道示例固件是为 MSP-EXP430G2而设计的、我需要做一些更改。 我需要更改 tf79xxa.c 的 MCU 驱动程序 mcu.c、spi.c 和 MCU 特定函数、并将 MSP430直接寄存器调用替换为 CC1310的等效函数。
您对如何解决此问题有什么建议吗? 我已经浏览过 cc1310数据表、但仍然无法找到等效的寄存器。 如果对这一问题有任何看法,也将不胜感激。
谢谢你
Michael