This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:SPI 从器件最大位速率失败

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1188837/cc1352p-spi-slave-max-bitrate-fails

器件型号:CC1352P

我 使用的是最新的 spislave 代码 SDK 示例、并通过 SPI 将 cc 板连接到 rasberi PI。

我使用的是 pyspithon dev lib,当设置为4MHz 比特率时,CC 报告 SPI 事务失败,只有大约2MHz 的比特率是可以的,但即使如此,比特率也似乎在140kbps 左右,对于 SPI 协议来说,这似乎是很低的。

 有没有关于如何提高比特率的想法?

SLAVE_READY GPIO 开销是否正在降低 kbps 速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我们提供的默认 SPI 示例在4MHz 下工作。  我刚才测试了它们。 硬件和驱动 程序似乎能够以这个比特率运行。

    但在从模式下、4MHz 似乎是支持的最大位速率、因此在这种模式下、连接问题可能会被夸大。 请检查物理连接并缩短导线。

    此致、

    SID