请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我 使用的是最新的 spislave 代码 SDK 示例、并通过 SPI 将 cc 板连接到 rasberi PI。
我使用的是 pyspithon dev lib,当设置为4MHz 比特率时,CC 报告 SPI 事务失败,只有大约2MHz 的比特率是可以的,但即使如此,比特率也似乎在140kbps 左右,对于 SPI 协议来说,这似乎是很低的。
有没有关于如何提高比特率的想法?
SLAVE_READY GPIO 开销是否正在降低 kbps 速率?