主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 TM4C129ENCZAD、 AWR1843、 AWR1843BOOST
您好、TI 工程师。
我想首先提出以下问题
①需要从 LAUNCHXL-1350的 XDS110连接器连接到20引脚 JTAG 连接器。
我在具有 CTI-20引脚的定制板上有 JTAG 接线。
(使用的连接器为 FTR-110-03-G-D-06)
您是否有一个可从10引脚转换为20引脚的连接器?
(2)如果得出结论认为(1)中的问题不正确、是否可以自行连接必要的跳线?
(此时是否可以只连接 nRESET、TCK、TDI、TDO 和 TMS?
Vtref 引脚可在不连接电源的情况下为定制板上的目标提供3.3V 电源。)