This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:有关 LAUNCHXL-1350中 XDS110的问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1350, TMDSEMU110-U, TM4C129ENCZAD, AWR1843, AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1189627/launchxl-cc1350-question-about-xds110-in-launchxl-1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UTM4C129ENCZADAWR1843AWR1843BOOST

您好、TI 工程师。
我想首先提出以下问题

①需要从 LAUNCHXL-1350的 XDS110连接器连接到20引脚 JTAG 连接器。

我在具有 CTI-20引脚的定制板上有 JTAG 接线。
(使用的连接器为 FTR-110-03-G-D-06)
您是否有一个可从10引脚转换为20引脚的连接器?

(2)如果得出结论认为(1)中的问题不正确、是否可以自行连接必要的跳线?

(此时是否可以只连接 nRESET、TCK、TDI、TDO 和 TMS?
Vtref 引脚可在不连接电源的情况下为定制板上的目标提供3.3V 电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    我们没有可从10引脚 JTAG 连接器转换为20引脚的连接器。

    可以从 XDS110 OUT 连接器连接跳线。 请记住、移除所有 XDS 跳线以断开 LAUNCHXL-CC1350 LaunchPad 上的器件与 JTAG 的连接、并将电源跳线保持连接到 XDS110电源、因为您希望使用 XDS110的3.3V 电源为定制板供电。

    使用2引脚模式 JTAG 时、您所需的最小连接是 nRESET、TCK、TMS、3.3V 和 GND;使用4引脚模式 JTAG 时、还需要 TDI 和 TDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于适配器:查看3方选项、google "20引脚 JTAG 转10引脚 JTAG 适配器"、它看起来有几个选项。

    至少 根据 www.ti.com/.../TMDSEMU110-U、TI 还提供了转换器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    从你所说的话来看、我可以想到以下几点、这是正确的吗?

    ・没有可从10引脚转换为20引脚的适配器、因此您可以使用跳线进行连接。 (它们是否应该具有相同的长度?)

    必须移除 XDS 跳线才能为定制板供电。

    ・对于连接器、这意味着 VTref 还需要连接到定制板。
    (我还将发布定制板 TM4C129的接线图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    关于适配器,情况是由于适配器的大小不匹配,因此无法使用适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计的定制电路板流程如下:
    我要实现的是打开每个 IC 的电源、并为 TM4C129ENCZAD 提供 XDS110仿真功能。

    定制板已具有 TM4C129ENCZAD 和 AWR1843、并具有 UART 和 JTAG 连接。
    JTAG 引脚连接到 TM4C129ENCZAD。

    JTAG 引脚的每个引脚(用于连接调试器)都从以下部分中拉出。
    它具有20个引脚、是 CTI-20。

    ・4、8、10、12、16、 20:放置在定制板的 GND 层上。
    ・7:kΩ 10k Ω 下拉电阻器降至 GND。
    ・5:Ω 100k Ω 上拉电阻器进行连接。
    ・3:没有电阻器的导线。
    ・1、11:通过100 kΩ 电阻器进行连接。
    ・15:从 NRST 引脚使用上拉电阻器。

    *以上上拉和下拉是在定制板上完成的。
    (TM4C129x 和电阻器位于同一电路板上。)

    接线图如下所示。

    e2e.ti.com/.../5670.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它被乱码了、所以我会给你一个日语的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    感谢您提供信息。

    您能否确认两点:

    1.如果我正确理解您有一个包含要用作 XDS110调试器的 TM4C129ENCZAD 的定制板、对吧?

    2.定制板上还有一个 AWR1843器件 、您想使用 TM4C129ENCZAD 进行编程、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego。
    感谢你的答复。

    您说过
    1.如果我正确理解您有一个包含要用作 XDS110调试器的 TM4C129ENCZAD 的定制板、对吧?

    我回答了
    是的、没错。
    我们将 TM4C129ENCZAD 放置在自己的电路板上、并尝试为 TM4C129ENCZAD 提供 XDS110调试器的功能。

    您说过
    2.定制板上还有一个 AWR1843器件、您想使用 TM4C129ENCZAD 进行编程、对吧?

    我回答了
    是的、AWR1843和 TM4C129ENCZAD 位于同一电路板上。
    AWR1843 UART 接线和 JTAG 连接器接线连接到 TM4C129ENCZAD。

    -------------------------- --------------------------
    很抱歉、我还有两个问题。
    JTAG 连接器实际上取自 VTREF、但这条线路是否需要从 JTAG 供电?

    在这种情况下、是否可以通过定制板上的电源线为 TM4C129ENCZAD 供电?

    接下来、在连接器之间连接跳线时、跳线的长度是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再问一下、您为什么需要 Vtref?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    由于这与 AWR1843雷达传感器有关、我将分配给雷达团队、以便他们能够继续提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计是否遵循 AWR1843BOOST 的原理图?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈先生
    大家好、感谢您分配雷达团队。

    顺便说一下、您是否需要 VTref?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯撒先生
    大家好、接线基本上是相同的。
    AWR1843连接 UART 接线和 JTAG 连接器。

    为电路板供电时、TM4C129和 AWR1843将通电。
    (您是否想向我发送您自己制作的雷达电路图?)