This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 &放大器;CC1352代码可移植性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1192288/cc1310-cc1310-cc1352-code-portability

器件型号:CC1310

我正在开发一些用于 cc1310和 cc1352的高级 I2C 功能。 这些器 件的 SDK 差别很大、例如 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 SDK cc13x0 I2C.h 中的"I2C_Transaction "结构不包含"status"、而 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00成员中的 I2C.h 文件中的"I2C_Transaction "包含"member"。 处理这些类型器件之间代码之间的代码可移植性的最佳方法是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从应用的角度来看、我认为没有太大的差异、如果有的话、您应该能够在两个器件上为 I2C 使用相同的应用代码。

    不过、SDK 之间存在多种差异、CC13x2 SDK 包括 UART2驱动程序和 GPIO++驱动程序。

    我建议您无论如何都需要使用两个 SDK、因此您应该在 CC13x2上使用适用于 CC13x2的新驱动程序和改进的功能等。 而不是过于专注于保持代码相同、因为无论如何、您都不能为两个器件使用相同的 SDK。

    Siri