请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 我正在开发一些用于 cc1310和 cc1352的高级 I2C 功能。 这些器 件的 SDK 差别很大、例如 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 SDK cc13x0 I2C.h 中的"I2C_Transaction "结构不包含"status"、而 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00成员中的 I2C.h 文件中的"I2C_Transaction "包含"member"。 处理这些类型器件之间代码之间的代码可移植性的最佳方法是什么。