请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好!
我想知道您能否分享有关 TI JIRA 票 证 TI154STACK-2859修复的更多信息
如果包含在 cc13x0_sdk_3_20_00_23中
我们有一个旧产品存在此特定问题。 当然、我们可以升级到更新的 SDK、但这是一项重要的工作。
因此、我们想要"樱桃色"这个固定点。
如果您不想将此内容放在网上、可以通过电子邮件共享此内容。
Ørjan μ A