This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:有关15.4堆栈中修复程序的信息- TI154STACK-2859

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191473/cc1310-information-about-a-fix-in-the-15-4-stack---ti154stack-2859

器件型号:CC1310

您好!

我想知道您能否分享有关 TI JIRA 票 证 TI154STACK-2859修复的更多信息

如果包含在 cc13x0_sdk_3_20_00_23中

我们有一个旧产品存在此特定问题。 当然、我们可以升级到更新的 SDK、但这是一项重要的工作。

因此、我们想要"樱桃色"这个固定点。

如果您不想将此内容放在网上、可以通过电子邮件共享此内容。

Ørjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ørjan、  

    建议更新 SDK。 但我们可以通过电子邮件对此进行讨论。  

    此致、
    SID