请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 你好。 此人正在使用 CC1120将数据加载到频率中。
我继续提到 TI 之前提供的"cc112x_ease_link_tx.c"参考代码。
当我以前无法实现频率控制时、该代码可为我提供帮助。
但是、我不理解在当前频率上加载数据的代码(由 TX FIFO 估算)。
我了解了生成数据包的部分。
有一个函数将该数据包写入 TXFIFO、我想进一步了解该函数。 但代码没有该部件。
函数名称为 cc112xSpiWriteTxFifo (txBuffer、sizeof (txBuffer));如果您能告诉我在哪里找到此函数或此函数的详细信息(请参阅下面的照片)、我会很感激。

感谢您的阅读、非常感谢您的帮助。
谢谢