This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:我对参考代码有疑问。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191829/cc1120-i-have-a-question-about-the-reference-code

器件型号:CC1120

你好。 此人正在使用 CC1120将数据加载到频率中。

我继续提到 TI 之前提供的"cc112x_ease_link_tx.c"参考代码。

当我以前无法实现频率控制时、该代码可为我提供帮助。

但是、我不理解在当前频率上加载数据的代码(由 TX FIFO 估算)。

我了解了生成数据包的部分。

有一个函数将该数据包写入 TXFIFO、我想进一步了解该函数。 但代码没有该部件。

函数名称为 cc112xSpiWriteTxFifo (txBuffer、sizeof (txBuffer));如果您能告诉我在哪里找到此函数或此函数的详细信息(请参阅下面的照片)、我会很感激。

感谢您的阅读、非常感谢您的帮助。

谢谢