器件型号:CC2652
您好!
我正在与 IMU (加速计)和 MCU 合作进行一个项目、我们需要将此数据无线发送到网关、然后再发送到我们的服务器。 对于该项目,我们开始使用 Zigbee ( CC2652),但在检查了一些客户的要求后,我们认为这可能是不够的,因为它意味着使用多个网关(与另一个 CC2652的集中器)并尝试同步它们...
还有其他一些无线技术可以在具有低带宽、低功耗和远距离(>100m)的无线网络上运行+200传感器、最好只使用一个网关? 可能使用定制 SubGHz 实现?
由于传感器需要低功耗、并且意味着睡眠模式、因此在这种情况下、网状网络可能不可行、但最终、无论使用什么(使用中间集中器或其他方法)、我们都需要从基础覆盖超过100米。
太棒了