This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在网络上运行+200个传感器的最佳技术(更好的 IF 网状网络)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1186800/best-technology-to-run-200-sensors-on-a-network-better-if-mesh

器件型号:CC2652

您好!

我正在与 IMU (加速计)和 MCU 合作进行一个项目、我们需要将此数据无线发送到网关、然后再发送到我们的服务器。 对于该项目,我们开始使用 Zigbee ( CC2652),但在检查了一些客户的要求后,我们认为这可能是不够的,因为它意味着使用多个网关(与另一个 CC2652的集中器)并尝试同步它们...

还有其他一些无线技术可以在具有低带宽、低功耗和远距离(>100m)的无线网络上运行+200传感器、最好只使用一个网关? 可能使用定制 SubGHz 实现?

由于传感器需要低功耗、并且意味着睡眠模式、因此在这种情况下、网状网络可能不可行、但最终、无论使用什么(使用中间集中器或其他方法)、我们都需要从基础覆盖超过100米。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅 无线连接选择指南。  15.4-Stack、Thread 和 BLE 网状网络不能支持100多个节点、Wi-SUN 不支持睡眠节点。  MIOTY 可以是一个星形网络选项、其中包括网关解决方案、尽管我不太熟悉它的局限性。  Zigbee 可在不使用多个网关的情况下支持200多个节点、如果使用内部 PA 器件(例如 CC2652P)、则可在单跳下实现100M。   TI 还提供了一个 Zigbee Linux 网关示例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如何使用 SubGHz? 同一集中器/网关上的定制 SubGHz 器件有何限制? 我假设在+100M 时、至少覆盖范围会随着频率的降低而提高。 如果具有 SubGHz 的单个网关能够在+100m 范围内处理+100个器件(保持低功耗)将是完美选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sub-GHz Zigbee (Sub-GHz Zigbee)预计将于今年由连接标准联盟(CSA)发布、TI 将在发布后立即提供 SDK 支持。  这 是一个包含 其他资源链接的信息视频。  我将允许其他专家评论其他 Sub-GHz 技术。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很抱歉、我不需要 ZigBee 强制。 如果我使用 SubGHz、则可以是不带 ZigBee 的 TI 堆栈。

    关于吞吐量、器件大部分时间都处于睡眠状态、但在发送时、它们需要在几秒钟内发送加速计数据。 也许我们可以压缩和预处理数据、以最大程度地减小数据包大小、但在开始时、我们需要发送一些 KB 的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于1GHz 的器件、您可以在 TI-STACK 和   Wi-SUN 之间进行选择(如上所述)。 另一种方法是根本不使用堆栈、并编写您自己的专有协议。

    Siri