This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:具有 T 和 C 模式的收集器模式

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191140/launchxl-cc1312r1-collector-mode-with-t-and-c-modes

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:WMBUS

大家好

我想问是否可以在 T 和 C 模式下运行 WMBus 收集器模式?

T 和 C 模式似乎仅适用于仪表设置、而不适用于收集器(根据来源)。

此外、我们还具有用于 C 和 T 模式的单独预编译库。

如果不能同时运行 T 和 C 模式、也许可以有一个可以切换模式的软件开关、而不 是针对 T 和 C 模式使用专用固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您使用的是 C2收集器映像(例如“APL_CC13xx_Collector_C2”或“Serial_CC13xx_Collector_C2”),则如果将仪表添加到仪表列表中,则可以从 T 模式和 C 模式仪表接收。

    如果收集器需要执行双向通信、则需要执行相同的操作。 将帧发送到仪表时、用户必须在将仪表添加到仪表列表时指定正确的仪表模式。

    请参阅 addMeter API 和可用的 WMBUS 模式:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siri

    感谢您帮助我解决这个问题。

    我需要的是简单地接收(单向)消息。 但是、我希望接收加密消息、因此我使用  E_APL_COL_PROTOFY_ENHANCED 设置为 true。

    我确实使用了 C2收集器图像、并且只能接收 C 模式"newMeter"指示。

    我是否必须设置一些额外的编译器选项才能启用 T 模式消息?

    有一个名为 rf_patch_mce_wmbus_ctmode()的函数,但我不确定如何/是否使用它。

    此致、

    Yuriy