主题中讨论的其他器件:WMBUS
大家好
我想问是否可以在 T 和 C 模式下运行 WMBus 收集器模式?
T 和 C 模式似乎仅适用于仪表设置、而不适用于收集器(根据来源)。
此外、我们还具有用于 C 和 T 模式的单独预编译库。
如果不能同时运行 T 和 C 模式、也许可以有一个可以切换模式的软件开关、而不 是针对 T 和 C 模式使用专用固件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我想问是否可以在 T 和 C 模式下运行 WMBus 收集器模式?
T 和 C 模式似乎仅适用于仪表设置、而不适用于收集器(根据来源)。
此外、我们还具有用于 C 和 T 模式的单独预编译库。
如果不能同时运行 T 和 C 模式、也许可以有一个可以切换模式的软件开关、而不 是针对 T 和 C 模式使用专用固件。
你(们)好
如果您使用的是 C2收集器映像(例如“APL_CC13xx_Collector_C2”或“Serial_CC13xx_Collector_C2”),则如果将仪表添加到仪表列表中,则可以从 T 模式和 C 模式仪表接收。
如果收集器需要执行双向通信、则需要执行相同的操作。 将帧发送到仪表时、用户必须在将仪表添加到仪表列表时指定正确的仪表模式。
请参阅 addMeter API 和可用的 WMBUS 模式:


Siri
您好 Siri
感谢您帮助我解决这个问题。
我需要的是简单地接收(单向)消息。 但是、我希望接收加密消息、因此我使用 E_APL_COL_PROTOFY_ENHANCED 设置为 true。
我确实使用了 C2收集器图像、并且只能接收 C 模式"newMeter"指示。
我是否必须设置一些额外的编译器选项才能启用 T 模式消息?
有一个名为 rf_patch_mce_wmbus_ctmode()的函数,但我不确定如何/是否使用它。
此致、
Yuriy