请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
你(们)好。
我想在协处理器示例(SDK 6.40.00.13)中启用硬件流控制。 本接口指南 提到应该已经在默认 UART 配置中启用它。

但是、我无法选中 SysConfig 中的"Flow Control"框。

如果我为 UART2的硬件选择"无"、它允许我启用流控制、但我不确定如何选择将要使用的 GPIO。

在协处理器示例中启用硬件控制的建议方法是什么? 我需要此实现、以便评估即将在我们的产品中启动的协议转换器。
感谢您的帮助!